This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:何时使用 BQ79616的通信器件

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398363/bq79616-when-to-use-communication-device-with-bq79616

器件型号:BQ79616

工具与软件:

您能否解释一下何时将 BQ79616与通信设备一起使用以及何时不使用。

如果您能告诉我这两种设置的优缺点、那将是很好的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EASON:

    要通过 SPI 进行通信、需要使用 BQ79600通信器件。 BQ79600还具有反向唤醒功能、允许 BQ79600进入关断模式、并在 BQ79616处于睡眠模式时发生故障时向 MCU 发送标志。 当系统处于低功耗状态时使用该标志、该标志可用于唤醒系统以解决故障问题。

    若要通过 UART 进行通信、则不需要 BQ79600通信器件。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、当需要将信号与高压隔离时、是否也必须通过79600?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    COMH/COML 端口将616信号与 BQ79600隔离开来。 BQ79600已经与高压隔离。 建议将 BQ79600与高压隔离。

    此致、

    David