This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65000:搜索高度集成的 PMIC 解决方案。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217, BQ24075, TPS563252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404009/tps65000-searching-highly-integrated-pmic-solutions

器件型号:TPS65000
主题中讨论的其他器件:BQ24075TPS563252、TPS65217

工具与软件:

大家好、E2E 社区。

我正在寻找新的集成 PMIC 来改变项目设计。
之前的设计使用了 BQ24075电池充电器、TPS563252降压转换器和其他两个 LDO、我想集成该电源器件。
我的项目是包含锂聚合物电池的便携式设备、要求特性如下。

-线性电池充电
- 5V DC 适配器输入
-单节锂聚合物电池充电/4.2V、650mA 充电电流
- OVP 和电池保护
- PowerPath
-运输模式或芯片启用/禁用(通过按下按钮开启/关闭器件)

-稳压器
-每个至少2个可调 LDO 和降压转换器
- 1.8V ~ 3.3V 电压范围选择
- 100mA 或更高电流输出

- I2C 用于控制和监控
- QFN 型 IC 封装(基于印刷电路板成本, BGA 型不可接受)

我想让您推荐一款满足这些要求的 PMIC。

此致、
Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、  

    感谢您继续关注在您的设计中使用 TI 产品。

    我建议您查看 TPS65217

    • 可调 LDO 和降压
    • 具有电源路径的线性电池充电器
    • 最大700 mA 充电电流、  
    • 支持5V 交流适配器输入
    • 欠压锁定和电池故障比较器
    •  I2C 接口
    • VQFN 封装

    可能也值得查看 TPS65070x

    • 固定 LDO、但具有可调降压
    • 具有电源路径的线性电池充电器
    • 最大1.5A 的充电电流
    • 支持5V 交流适配器输入
    • 欠压锁定和电池故障比较器
    •  I2C 接口
    • VQFN 封装

    此致、
    Sarah Lao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah。

    感谢您发送编修。

    将考虑将推荐的器件 TPS65217作为项目中的候选器件。

    另一个问题是、在数据表中、TPS65217专门为 AM335x 处理器供电、并且具有不同的器件型号、具体取决于默认上电序列设置、

    如果我使用其他 AP (例如 Nordic nRF5x 系列)、使用哪个部件号无关紧要?

    如果无关紧要、我是否只需要更改寄存器映射设置?

    此致、

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、  

    是的、这是正确的、如果您将 TPS65217用于其他处理器、  
    您可以使用序列寄存器调整上电序列设置、使用的器件型号无关紧要。  

    此致、  
    Sarah