This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5940:接口论坛

Guru**** 2544590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405836/tlc5940-interface-forum

器件型号:TLC5940

工具与软件:

我还有一个问题。
我计划将 R (IREF)设置为560 Ω、但需要消耗多少电流?
即640 Ω 处的 MAX 60 mA。
如何为560 Ω 计算它?
提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryuji:

    实际上、我认为电流消耗在不同条件下会有所不同。 如果使用 R (IREF) 560欧姆、我不确定电流的大小。 我想您可以参考典型值30mA、因为我认为560欧姆和640欧姆的值大致相同。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。 谢谢、Jaret。