请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC5940 工具与软件:
我还有一个问题。
我计划将 R (IREF)设置为560 Ω、但需要消耗多少电流?
即640 Ω 处的 MAX 60 mA。
如何为560 Ω 计算它?
提前感谢您的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我还有一个问题。
我计划将 R (IREF)设置为560 Ω、但需要消耗多少电流?
即640 Ω 处的 MAX 60 mA。
如何为560 Ω 计算它?
提前感谢您的帮助。