This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22990:并行工作

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22990, TPS22962, TPS25985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403496/tps22990-working-in-parallel

器件型号:TPS22990
主题中讨论的其他器件: TPS22962TPS25985

工具与软件:

尊敬的团队:

两个 TPS22990或 TPS22962是否能够像下面一样并行工作?  输出和输入连接在一起:  

谢谢!

Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    是的、它们可以并行工作。 通过将 ON 引脚短接在一起、确保同时打开负载开关。

    您还可以将 CT 引脚短接在一起并连接单个电容器。 但确保 dVdT 电容器是电容的两倍、因为两个负载开关已连接。

    希望它能解决这个问题。

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    谢谢你

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    非常感谢! 让我与客户核实一下。

    此致!

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    此外、 由于负载开关之间的 Rdson 略有不同、因此电流分布不均匀。

    您可以检查 TPS25985以实现更好的负载分配和更多保护功能。

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    感谢您的建议、我也会将此部分转发给客户、

    谢谢!

    Charles