请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92643-Q1 Thread 中讨论的其他器件:TPS923654、 TPS923655
工具与软件:
嗨、团队:
您是否为具有以下要求的非汽车类 IR LED 驱动器建议了解决方案?
1. 两个串联、每个串联4个 IR LED、总共8个 IR LED。
2. 辐射强度:500 ~ 900 mW/SR;正向电压:0.5V ~ 2.95V
3、输出电流至少为1A
4.输入电压:5V、输出电压约为12V
谢谢!