This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92643-Q1:ID LED 驱动器

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS923654, TPS923655

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404709/tps92643-q1-id-led-driver

器件型号:TPS92643-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TPS923654TPS923655

工具与软件:

嗨、团队:

您是否为具有以下要求的非汽车类 IR LED 驱动器建议了解决方案?

1. 两个串联、每个串联4个 IR LED、总共8个 IR LED。

2. 辐射强度:500 ~ 900 mW/SR;正向电压:0.5V ~ 2.95V

3、输出电流至少为1A

4.输入电压:5V、输出电压约为12V

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoe:  

    您是否专门在寻找非汽车器件? 我的业务部门仅支持汽车零部件、因此我可以推荐汽车零部件、也可以尝试与可进一步帮助您的非汽车零部件部门联系。

    谢谢!

    Jaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jarson:

    请帮助循环正确的接触窗口、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoe:  

    我已将其中一位同行 Ben Waal 引导至正确的工程师。

    谢谢!

    Jaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoe:

    您可以查看 TPS923654 / TPS923655。

    此致、

    Steven