请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22996 工具与软件:
在数据表中的建议运行条件下、规定输入电压必须小于 Vbias。
VIN > Vbias 的后果是什么? 即 Vbias=3.3V VIN=4V?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
在数据表中的建议运行条件下、规定输入电压必须小于 Vbias。
VIN > Vbias 的后果是什么? 即 Vbias=3.3V VIN=4V?