This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM846C23:Fusion Digital Power Designer 在线模式不工作

Guru**** 2385750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM846C23
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400114/tpsm846c23-fusion-digital-power-designer-online-mode-not-working

器件型号:TPSM846C23
主题中讨论的其他器件: USB-TO-GPIO2

工具与软件:

大家好、团队成员:  

 我们使用 Fusion Digital Power Designer 工具将 TPSM846C23的输出从默认值更改为0.8。 连接 USB 后、软件加载所需的时间过长、即使加载软件也是如此 上图所示。  

离线版本可以工作、但我们所做的更改未反映在硬件中、因为之后我们无法在线连接。 此外、还存在在使用 GUI 时需要遵循的任何缺失过程。 我们使用的是 Windows 11、并且 Fusion 软件7.10.1是否存在任何兼容性问题

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    如果电路板没有板载上拉电阻、则 USB 转 GPIO2适配器内部上拉电阻设置为"漏极开路"、适配器和器件之间没有信号。  选择2.2kΩ 或更低版本的警报、时钟和数据上拉、器件应能够进行通信。

    在屏幕上有一个以黄色突出显示的注释、即上拉电阻设置为开漏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我们还尝试将数据、时钟和警报更改为2.2k、时钟速率介于25和35之间。 即使这样、也会出现相同的窗口。 当我们将 USB 连接到 LAP 并打开 Fusion Digital 软件时、它的加载非常缓慢、我们无法使用在线版本。

    请仔细研究这个问题,让我们知道我们缺少什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我无法重现您描述的问题。

    1) 1)确保您拥有最新版本的 Fusion 软件工具- https://www.ti.com/tool/FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER 

    2)确保将10引脚带状电缆从 USB-TO-GPIO 适配器连接到 TPSM846C23EVM

    3) 3)确保为 EVM 的 VIN 供电、至少为4.5V

    选中"设备扫描选项"、以确保为所有可用地址选择了"IC_DEVICE_ID"。

    当您说其加载"非常缓慢"时、 您是否看到"正在扫描 PMBus 器件"窗口弹出并且进度条正在继续操作?

    这种融合正在尝试从每个 PMBus 地址读取 IC_DEVICE_ID、DEVICE_CODE 和 DEVICE_ID、并针对已识别的器件进行"扫描"。

    它无法找到其识别的设备、因此会弹出"No Devices Found"(未找到设备)窗口来更改设置。

    选中左下角的"Change Device Scan Options"(更改设备扫描选项)、使其显示为 Scan Editor (扫描编辑器)

    您可以通过跳过不使用的地址来加快扫描速度、但要确保为您正在使用的地址选择了 IC_DEVICE_ID。  如果选择了 IC_DEVICE_ID、带状电缆已正确连接并且 TPSM846C23上电、融合应检测到该器件并继续进入系统视图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:
    感谢您的帮助。 您在这里使用的是 Fusion Digital Power Designer 7.10.7、但我们能够下载的最新版本是7.10.1。 您能否向我们发送您正在使用的版本 zip 文件? 将会有所帮助。 此外、您使用的是什么 USB 转 GPIO2适配器? 2006版还是2022版?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    版本7.10.7是该软件的内部版本、支持2023年10月未开发的新器件。  它不可公开发布。  TPSM846C23于2017年发布、版本7.10.1应提供支持

    对于我拍摄的屏幕截图、我使用的是2006适配器、但2022版适配器也可以使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我们确认 Fusion 版本7.10.1支持 TPSM846C23模块

    请确保:

    1) 1) TPSM846C23 EVM 由至少4.5V 的 VIN 供电。  TPSM846C23不从 USB-TO-GPIO 适配器供电、需要 VIN 上至少4.5V 的电压来为该模块供电以进行通信

    2) 2) USB-TO-GPIO 适配器的10引脚带状电缆使用10引脚带状电缆连接到 TPSM846C23评估模块、并且 D1 LED 会亮起、指示通过适配器的引脚5向该 EVM 施加3.3V 电源。

    如果 LED 未亮起、则可能是10引脚带状电缆未在其中一个连接中完全就位、或者在一端或另一端反向安装。

    带状电缆上的红色 PIN-1指示灯应位于该板的底部。

    查看 USB-TO-GPIO 适配器且测试可读、USB 连接器位于底部、GPIO 10引脚连接器位于顶部。  红色 Pin1电感器将位于左侧。

    3) 3)您可以使用白色测试点检查 CLK 和 DATA 引脚上的电压。  通信期间、CLK 和数据应在 GND 和3.3V 之间切换、并在空闲时保持在3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    您是否能够让 TPSM846C23EVM 与 Fusion 通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    如果仍有问题、我们可以打开 PMBus 命令日志记录、以便查看扫描尝试和结果

    1) 1)加载 FUSION Digital Power 设计器离线模式

    2) 2)从头开始创建新项目

    3) 3)选择 器件-> TPS40xxx、TPS53xxx、TPS54xxx

    4) 4)选择 TPSM846C23 (应位于列表底部)

    5) 5)选择 Finish (右下角)来创建器件、并选择 Finish (右下角)来创建项目

    6) 6)创建项目并创建系统视图后、您可以在工具菜单下启用 PMBus 日志记录

    然后、您可以在打开 PMBus 日志记录后关闭 Fusion 离线、打开 Fusion 在线版本、PMBus 日志记录功能将记录扫描期间的所有 PMBus 流量。  扫描完成后、您可以返回 Fusion Offline 并重新关闭日志以关闭文件、我们可以查看日志文件以查看扫描中发生的情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 这解决了我们的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    如果您能帮我两个忙、那就更好了。

    1) 1)您能说是什么解决了问题、如果您知道、问题的原始原因是什么?

    2) 2)您是否可以单击"这已使我的问题发生变化"、以便记录该问题以进行跟踪?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    旧 PC 中存在一些限制。 我们在不同的系统中尝试过、都成功了。 我们还添加了上拉电阻器、如您所述。 谢谢