Other Parts Discussed in Thread: UCC21710
工具与软件:
在 UCC21710中、能否以传统方式将引脚 AIN 中提供的电流源用于 SAT 保护设计?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Sandeep、您好!
出于 DESAT 保护目的、我不建议使用 AIN。 DESAT 通常需要快速保护时间- IGBT 低于10us、SiC 为2-3us、我不确定 AIN 通道的带宽和延迟是否能够满足这一要求。
我建议仅使用 DESAT 引脚来监控用于 DESAT 的 VDS/VCE 电压、并使用 AIN 引脚来监控相对恒定的信号、例如直流母线电压和热敏电阻读数。
谢谢!
Vivian
Sandeep、您好!
是否希望使用 AIN 引脚电流源增大流入 DESAT 去耦电容器的电流?
我不会推荐它,因为: 1. DESAT 引脚的内部电流源已经为500uA、因此如果500uA 适合您的需求、理论上不需要额外的电流源;2. AIN 引脚的最小/最大工作电压为0.6V 至4.5V。 触发 DESAT 后、DESAT 电压会上升到9V 以上、这可能会损坏 AIN 引脚。
因此、如果您要增加 DESAT 消隐电容器的充电电流、我仍然建议从 VDD 或 OUTH 添加充电路径。
谢谢!
Vivian
Sandeep、您好!
理解、抱歉误解了这个问题。
我认为这是可能的 -我刚刚运行了一个快速仿真。 您应拥有一个电阻分压器网络(R1/R2)、以确保 OC 引脚电压在正常运行期间不超过0.7V、并确保 AIN 引脚不会超过5V。 因此、如果 VDS/VCE 压降太高、则此方法可能不起作用。
我们从未实际测试过这种情况、也从未见过其他客户进行过测试、因此我无法谈论推荐部分。

希望这对您有所帮助、
Vivian