This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710:UCC21710 de-sat 保护

Guru**** 2512035 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404556/ucc21710-ucc21710-de-sat-protection

器件型号:UCC21710

工具与软件:

在 UCC21710中、能否以传统方式将引脚 AIN 中提供的电流源用于 SAT 保护设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!  

    出于 DESAT 保护目的、我不建议使用 AIN。 DESAT 通常需要快速保护时间- IGBT 低于10us、SiC 为2-3us、我不确定 AIN 通道的带宽和延迟是否能够满足这一要求。  

    我建议仅使用 DESAT 引脚来监控用于 DESAT 的 VDS/VCE 电压、并使用 AIN 引脚来监控相对恒定的信号、例如直流母线电压和热敏电阻读数。  

    谢谢!  

    Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

    我不希望 AIN 引脚监控 VDS/VCE。 监控和保护措施仅由 OC 引脚完成。 我认为是否可以使用 AIN 引脚上的电流源、而不是使用 Vdd 来监控 VCE/Vds。 如果将 OC 引脚连接到 AIN 引脚并使用传统的 DESAT 保护电路、则可实现此功能。 可以这样做吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!  

    是否希望使用 AIN 引脚电流源增大流入 DESAT 去耦电容器的电流?  

    我不会推荐它,因为: 1. DESAT 引脚的内部电流源已经为500uA、因此如果500uA 适合您的需求、理论上不需要额外的电流源;2. AIN 引脚的最小/最大工作电压为0.6V 至4.5V。 触发 DESAT 后、DESAT 电压会上升到9V 以上、这可能会损坏 AIN 引脚。  

    因此、如果您要增加 DESAT 消隐电容器的充电电流、我仍然建议从 VDD 或 OUTH 添加充电路径。  

    谢谢!  

    Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivian:

    UCC21710中没有 DESAT 引脚、而是使用 OC 引脚。 OC 引脚没有内部电流源。 OC 引脚通过从 Vdd 创建电流源来实现 DESAT 保护功能。 请参见下图以供参考。

    现在、我不确定是否建议使用 AIN 的电流源通过 OC 引脚驱动 DESAT 保护。 这可能有助于我避免使用用于生成虚拟电流源的电阻器网络。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!  

    理解、抱歉误解了这个问题。  

    我认为这是可能的 -我刚刚运行了一个快速仿真。 您应拥有一个电阻分压器网络(R1/R2)、以确保 OC 引脚电压在正常运行期间不超过0.7V、并确保 AIN 引脚不会超过5V。 因此、如果 VDS/VCE 压降太高、则此方法可能不起作用。  

    我们从未实际测试过这种情况、也从未见过其他客户进行过测试、因此我无法谈论推荐部分。  

    希望这对您有所帮助、  

    Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivian:

    感谢您的答复。

    如果成功、我将返回。