请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25887 Thread 中讨论的其他器件: BQ25882
您好!
我注意到 BQ25887具有电池平衡功能、适用于2s 电池充电应用。 但它不支持电源路径管理。

其他器件(如 BQ25882/3/6)均具有系统输出。 BQ25887不支持电源路径管理有什么具体原因吗?
和 MPS 均具有充电器 IC (MP2672)、可实现电池平衡和电源路径管理功能、与 BQ25887对引脚兼容。
我的另一个问题是 我们是否有同时具有 电池平衡和电源路径管理功能的充电器 IC?
(客户的应用:智能手机中的2s 单元)
谢谢!
Jenny