This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25887:电池平衡和放大器;电源路径问题

Guru**** 2506545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25887, BQ25882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404693/bq25887-cell-balancing-power-path-concern

器件型号:BQ25887
Thread 中讨论的其他器件: BQ25882

您好!  

我注意到 BQ25887具有电池平衡功能、适用于2s 电池充电应用。 但它不支持电源路径管理。

其他器件(如 BQ25882/3/6)均具有系统输出。 BQ25887不支持电源路径管理有什么具体原因吗?  

和 MPS 均具有充电器 IC (MP2672)、可实现电池平衡和电源路径管理功能、与 BQ25887对引脚兼容。  

我的另一个问题是 我们是否有同时具有 电池平衡和电源路径管理功能的充电器 IC?

(客户的应用:智能手机中的2s 单元)

谢谢!

Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenny:

    让我们检查一下并返回给您。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、BQ25887旨在支持输入保护、如输入电流限制、Vindpm、过压保护。 其次、BQ25887专为 无需 PowerPath 的高功率放电应用而设计。 第三、 MP2672不是 BQ25887的 P2P。 请向我发送项目信息和收费要求的电子邮件、以便我们帮助您选择充电器产品。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,艾伦,非常感谢你的善良的答复。 我将与我的客户核对更多详细信息并向您发送电子邮件。 谢谢你。