工具与软件:
你好。
如果您查看所有半导体组件的数据表、就会发现这里有绝对最大额定值和建议运行条件。
此外,一些公司也包括以下短语。
1.不表示功能操作超出推荐工作范围中列出的应力。
2.长时间承受超过建议工作范围限制的应力可能会影响设备的可靠性。
我对 UCC28064A 的建议工作范围有疑问。
我想知道如果用户设计输入超出建议工作范围的值、可能会出现哪些问题。
谢谢你。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你好。
如果您查看所有半导体组件的数据表、就会发现这里有绝对最大额定值和建议运行条件。
此外,一些公司也包括以下短语。
1.不表示功能操作超出推荐工作范围中列出的应力。
2.长时间承受超过建议工作范围限制的应力可能会影响设备的可靠性。
我对 UCC28064A 的建议工作范围有疑问。
我想知道如果用户设计输入超出建议工作范围的值、可能会出现哪些问题。
谢谢你。

Yoon、您好!
您提出了一个难以回答的问题、只需一个明确的 答复即可回答。
虽然您在其他数据 表中找到的这两条语句可能并不是在所有 TI 数据表中明确显示的、但总的来说、这些语句可以被视为也隐式应用于 TI 建议运行 条件表值。
通常、高于或低于建议值的参数可能导致运行超出控制电路的正常预期、并且可能会也可能不会使内部电路过载。 例如、可能会强制电路超出其线性范围。 在某些情况下、超出推荐值操作会导致相对良性的错误行为;在其他情况下、后果可能更为严重。 我不想谈上表中所示的每一行项目、因为要花太多时间来说明所有详细信息。
基本上、为了合理起见、我们确定了建议的限值、我们敦促设计人员保持在这些限值之内。 我们不能支持超过这些限值的设计、除非明确需要纠正的任何此类情况、即使该设计 看起来正常"工作"也是如此。
此致、
Ulrich
你(们)好
感谢你的评分
我还有一个问题。
我明白、您是指您使用的值不应超过建议运行条件。
请仔细查看数据表中表7.3的 HVSEN 输入电压值。
最大值为4.5V。
这意味着、如果输入超过4.5V 的值、IC 可能会出现故障、TI 建议不要以这种方式设计。
请查看8.2中的功能方框图。
要将输入到 PIN8的值与4.87V/4.67V 值进行比较。
4.87V 针对过压保护(OVP)而设计。
因此、到 PIN8的值输入可以最高达到4.87V。
该值与数据表中表7.3的 HVSEN 输入电压(最大值4.5V)相矛盾。
如果在极短的时间内输入4.87V 并执行 OVP 操作、则 IC 可以承受瞬时应力。
但如果是4.86V 而不是4.87V 的连续输入、IC 有什么作用? (假设输入值不存在容差。)
我认为应将表7.3中的 HVSEN 输入电压(最大4.5V)值修改为大于4.87V 的值。
我会等你的答复。
谢谢你。
Yoon、您好!
我同意您发现了关于 HVSEN 输入电压的矛盾建议。
显然、除非电压允许超过4.5V、否则 HVSEN 功能无法运行。
我认为、该最大建议值旨在防止在正常 PFC 操作期间意外触发 HVSEN 关断、因为 HVSEN 的最小阈值可低至4.64V。 虽然这是出于好意、但如果严格应用短语1和2、这项建议可能会令人困惑。 我认为这种混淆也可能适用于其他几个建议限值、超过这些限值 可能不会 导致损坏条件、但只会被视为不良设计做法。
一些限制可能适用于"常用"PFC 设计范围、但不适用于特殊情况下的设计范围。
看来我必须就这部分提出其中一些建议。
首先: HVSEN 绝对可以接受>4.87V 而不会产生不良影响、高达7V 的绝对最大额定值。 这时、连续施加7V 可能会触发该引脚的 ESD 保护持续泄漏、并因过度功耗而损坏该引脚。
建议的限制似乎相互矛盾、混乱或任意(在我看来)的其他限制是:
1.ZCDA 、ZCDB 串联电阻: 这些电阻限值(20kr 到80kR) 适用于常见"通用"线路电压范围的预期 ZCD 绕组匝数比、但可能不适用于特殊情况下的输入电压。 真正的限值是 ZCDx 引脚电流(绝对最大值=-5mA)、我建议 选择一个电阻、以 将电流限制为-3mA 最大值。
2. PhB 阈值电压:(0V 至2V)由于在 COMP = 5V 时提供最大输出功率、因此建议的2V 限值旨在避免单相输出超过最大功率的50%、并留有一定的容差裕度。 2V 似乎是合理的限制、但当设计人员可能具有特殊情况时、这种任意限制不会为更高的值留出空间。
3. BRST 阈值 电压: (0V 至 Vphb-0.6V)这用于在进入突发模式之前先切换相位、以避免在两相运行时突发。
双相突发模式可能不是理想运行、但我预计在此情况下不会有任何功能应力或可靠性问题。
表7.3中未涉及的其余参数具有相应的建议限值、我认为不应该超过这些限值、或者可能导致操作不可靠。
此致、
Ulrich
你好。
感谢您对各个引脚的详细说明。
但是、我对制造商的良好意图不感兴趣。
我只信任数据表中写入的内容、并在需要时向制造商寻求帮助。
我不同意你的看法。
客户相信您的数据表和基于它的设计。
如果数据表中没有关于正常情况和特殊情况的信息、则客户不知道。
客户如何才能知道、如果他们的设计超出限制、就没有问题?
您在数据表中指定了范围、并将客户与设计混淆、使其超出了这些范围。
三星电子已经在许多产品中使用了该 IC、其设计用于输入超过4.5V 的电压。
如果产品出现问题、您可能还需要负责证明此 IC 不是问题。
我建议如下。
1.无论你的意图如何,你对使用矛盾的表达方式道歉。
2.在数据表中添加一项声明、表示可以在该引脚上使用高达4.87V 的电压。
我会等你的答复。
Thansk.