This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:设计审查请求

Guru**** 2516530 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753AEVM-001, TPS23753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400484/tps23753a-design-review-request

器件型号:TPS23753A

工具与软件:

我刚刚完成了 TPS23753A 的实施、主要是基于 TPS23753AEVM-001的原理图

我的堆叠包括四层和单面组装、因此它与 EVM 布局有一点不同。

是否有可能对原理图和布局进行审阅? 这可以帮我解决很多问题、并可以防止不必要的错误。

这些文件是机密文件、因此我更愿意通过邮件发送。

提前感谢、
Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jesse:

    感谢您发送编修!

    是的、我们可以帮助查看 PoE 原理图(pdf) 和布局(.brd)。  我会通过电子邮件进行联系。

    此致、

    Diang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是回复你的邮件,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    感谢并确认收到了该文件。 我将从原理图开始、并在3个工作日内回复您。 对于布局、是否可以发送一个 BRD。 版本文件还是 PCB 原始文件? 谢谢!

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    请参阅下面对原理图的注释。  对于布局、是否可以发送一个 BRD。 版本文件还是 PCB 原始文件? 谢谢!

    1.如果不使用适配器、您可以将 APD 绑定到 RTN。 也可以保留当前电路。



    2.如果出现任何噪声、建议在 CS 和 RTN 之间添加一个1k 电阻和一个47 - 100 pF 的电容。


    3、建议安装无源 RCD 钳位电路以释放漏感能量,减少开关过冲。

    4. POE70P-50L 的额定功率为7W。 请检查输出是否超过1.4A?



    5.输出电容可进一步增大。 对于低输出电压、建议使用更高的电容。 陶瓷电容器在高压下的电容可能会降低。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢原理图反馈。

    第3)点) EVM 中是 DNP、但我可以填充它以防万一。

    4) 4)这是从 EVM 复制的。 您是否建议添加额外的电解电容器或添加 MLCC?

    我期待获得有关布局的反馈。  
    ODB/Gerber 应该可以用网络浏览器轻松查看、但是 如果可以的话、我可以将原始 Altium 文件发送给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    是的、在电子邮件中分享 Altium 会很有帮助。 谢谢!

     对于4)、则取决于功率输出。 如果您的输出低于5V/1.4A、则应该没有问题。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    请参阅下面的布局检查注释。 我还附上了一份可能有用的布局检查清单。 如果您还有其他问题、请告诉我。 e2e.ti.com/.../0250.PoE-PD-Layout-Check-LIst.xlsx

    1.机箱和数据接地之间的隔离优于1.5kV rms 以上。 另外有些蓝线跨越隔离多边形、消除了隔离。

    2. PoE 输入和输出接地之间的隔离优于1.5kV rms 以上。

    3.栅极回路太长且栅极路径宽度太薄(建议使用大于20mil 的宽度)。

    4.电力回路太长。 电源路径太薄(建议宽度大于50mil 或多边形)。

     

    电流感应 RC 需要靠近 PWM 芯片(TPS23753A)

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Diang、我会应用建议并继续进行生产。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    欢迎您! 我现在结束该主题。 如果您还有其他问题或疑虑、请随时告诉我。  

    此致、

    Diang