Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25798EVM 《主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、BQ25798》
工具与软件:
TI 人好
我是否可以使用 BQstudio 来增加充电器电流? 如何做到这一点。
我的客户发现、EVM 可以在19V 输入下使用、但当我们更改为18.1V 时、EVM 无法正常工作。
是否有一定的 保护?