This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798EVM:如何增大充电器电流

Guru**** 2813735 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406749/bq25798evm-how-to-increase-the-charger-current

器件型号:BQ25798EVM
《主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、BQ25798》

工具与软件:

TI 人好

我是否可以使用 BQstudio 来增加充电器电流? 如何做到这一点。

我的客户发现、EVM 可以在19V 输入下使用、但当我们更改为18.1V 时、EVM 无法正常工作。

是否有一定的 保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuxi、

    [报价 userid="546621" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406749/bq25798evm-how-to-increase-the-charger-current 我能用 BQstudio 来增加充电器电流吗? 如何操作。

    要增大电池充电电流、请转到"16 Bit Registers"选项卡、并直接从下拉菜单中更改电流:

     

    [报价用户 id="546621" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406749/bq25798evm-how-to-increase-the-charger-current 并且我的客户发现、EVM 可在19V 输入电压下使用、但当我们改为18.1V 时、EVM 无法正常工作。

    这听起来器件处于 VINDPM 中。 在 POR 时、充电器在没有任何负载电流的情况下读取 VBUS、并设置 VINDPM 阈值。 如果 VBUS 降至该阈值以下、转换器将减小输入电流、尝试保持 VBUS。 如果发生这种情况、则 应由 VINDPM_STAT 进行指示、并应设置 VINDPM_FLAG。

    要解决该问题、可以更改 VINDPM 寄存器:

     

    有关 VINDPM 的更多信息、请参阅 BQ25798数据表"9.3.4.4默认 VINDPM 设置"

     

    此致、

    Jared Baxter