This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171:LM5171 -通过 DAC 进行动态电流调节

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5171, PMP15038

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397042/lm5171-lm5171---dynamic-current-adjustments-via-dac

器件型号:LM5171
Thread 中讨论的其他器件: PMP15038

工具与软件:

您好!
目标是使用 LM5171 通过 DAC 控制所连接 LV 电池的充电/放电电流和截止电压 .
例如:目标低压电压设置为13.8V、但与此同时、应通过 DAC 动态地将输出电流限制从例如100mA 调整到30A。
(该项目中不应使用数字电位器)

LV 处的输出电压:通过 DAC 控制外部环路的 VSET、这似乎很简单
LV 下的输出电流:这对我来说看起来更复杂、因为我们仍然想使用外部环路误差放大器来防止过压/过充、
但与参考设计相比、我们希望动态调整输出电流的限制。
评估板使用一个固定电阻分压器、根据我的理解、该分压器只是提供了一个固定的电流限制
而评估板的替代电路(通过跳线设置)将忽略外部电压环路、并让用户处理各种电压控制。

在保持外部电压控制环路的同时、是否有一种简单的方法可以通过 DAC 实现这种可调节的电流限制?
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    您可以通过限制 ISET 电压来限制电流。

    您可以参考 PMP15038 了解如何 构建高精度 CC/CV 环路。

    如果您不需要极高精度、可使用 LM5171EVM 用户指南中的以下电路。

    向 J43施加电压、然后 ISETA 将被钳制到该电压、这意味着电流也将被钳制。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:
    感谢您的意见。 PMP15038看起来非常漂亮、但现在我要坚持使用 LM5171EVM 提供的功能。
    我修改了 EVM、这样就可以通过 VSET 控制输出电压、运行良好、但现在当我向 J43施加电压时、该电压现在成为电流环路的主要驱动因素、因此也成为输出电压的主要驱动因素、这意味着输出电压高于我所需的电压、也就是通过 VSET 设置的电压。 我在连接 J36 (1-2)和 J36开路的情况下进行了尝试。 我在这里遗漏了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    您能否检查 ISETA 电压并查看它是否被电压钳位到 J43?

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我让它工作,非常感谢! 我刚刚意识到 J42没有短...相当愚蠢的错误,对不起,这:/
    唯一给我侧留下了一些问号的东西是电流控制的迟滞。
    当我在 J43上施加1.015V 电压时、没有电流流动。 如果我将其增加到1.020V、则低压电流会突然跳跃。 在超过该阈值后、我还可以控制1.000V 至1.020V 之间的电流。 但是、在低于1.000V 之后、我必须再次克服~1.020V 的阈值。 该阈值来自哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    您是否可以附加包括 ISET、IL、COMP 在内的波形?

    我想1.02V 的电流处于突发模式、对吧?

    此致、

    Feng