Thread 中讨论的其他器件: PMP15038
工具与软件:
您好!
目标是使用 LM5171 通过 DAC 控制所连接 LV 电池的充电/放电电流和截止电压 .
例如:目标低压电压设置为13.8V、但与此同时、应通过 DAC 动态地将输出电流限制从例如100mA 调整到30A。
(该项目中不应使用数字电位器)
LV 处的输出电压:通过 DAC 控制外部环路的 VSET、这似乎很简单
LV 下的输出电流:这对我来说看起来更复杂、因为我们仍然想使用外部环路误差放大器来防止过压/过充、
但与参考设计相比、我们希望动态调整输出电流的限制。
评估板使用一个固定电阻分压器、根据我的理解、该分压器只是提供了一个固定的电流限制
而评估板的替代电路(通过跳线设置)将忽略外部电压环路、并让用户处理各种电压控制。
在保持外部电压控制环路的同时、是否有一种简单的方法可以通过 DAC 实现这种可调节的电流限制?
谢谢