Other Parts Discussed in Thread: TPS22950-Q1, LM7310
Thread 中讨论的其他器件: LM7310
工具与软件:
嗨、团队:
想知道 反向电流阻断模块的内部是什么? 它是否与主 MOSFET 形成反向并形成背对背 MOSFET?

我的客户正在寻找一个集成了背对背 FET 的解决方案、用于5V/2.4A USB Type-A 调试端口应用。 您能否查看我们是否有集成背对背 FET 的器件?
谢谢!
Ethan Wen
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS22950-Q1, LM7310
工具与软件:
嗨、团队:
想知道 反向电流阻断模块的内部是什么? 它是否与主 MOSFET 形成反向并形成背对背 MOSFET?

我的客户正在寻找一个集成了背对背 FET 的解决方案、用于5V/2.4A USB Type-A 调试端口应用。 您能否查看我们是否有集成背对背 FET 的器件?
谢谢!
Ethan Wen
尊敬的 Ethan:
请参阅本应用手册的第4节。
如有任何后续问题、请回复。
此致、
Arush
尊敬的 Arush:
感谢您的分享。
下面是应用手册中的简化图。 这里的 MOSFET 似乎是 NMOS、但 TPS22950-Q1内部 FET 是 PMOS。
根据应用手册中的说明、体二极管将阻断反向电流。 但对于 TPS22950-Q1的 PMOS、体二极管方向允许反向电流流动。 我想知道 PMOS 如何用于反向电流阻断。

TPS22950-Q1:

谢谢!
Ethan Wen