This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22950-Q1:反向电流阻断功能

Guru**** 2812375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22950-Q1, LM7310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402647/tps22950-q1-reverse-current-blocking-feature

器件型号:TPS22950-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM7310

工具与软件:

嗨、团队:  

想知道 反向电流阻断模块的内部是什么? 它是否与主 MOSFET 形成反向并形成背对背 MOSFET?   

我的客户正在寻找一个集成了背对背 FET 的解决方案、用于5V/2.4A USB Type-A 调试端口应用。 您能否查看我们是否有集成背对背 FET 的器件?  

谢谢!

Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我在看这个。 我已向我的同事询问、他们对这些区块的内部实施情况有更多的了解。 我会在我得到回复后再回复您。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:  

    谢谢!  

    今天可以获得您的反馈吗? 客户将很快修复他们的原理图。  

    Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我得到的答案有点晚了。 我对此深表歉意。 是的、该器件是背对背门器件。  

    编辑:我在这里犯了一个错误。 这是不正确的。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我似乎在这里犯了一些错误。 我很抱歉在这里制造混乱。  

    该器件不具有背对背 FET 结构、而是具有 FET 的反向栅极偏置以提供 RCB。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:  

    感谢您的澄清。 您能否提供一个简单的方框图来帮助您理解?  

    此致、  

    Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    请参阅本应用手册的第4节。  

    https://www.ti.com/lit/an/snoaa23a/snoaa23a.pdf?ts = 1724814498645&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F#:~:text=The%20body%20diode%20is%20reverse,turn%20%22on%22%20the%20MOSFET

    如有任何后续问题、请回复。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:  

    感谢您的分享。  

    下面是应用手册中的简化图。  这里的 MOSFET 似乎是 NMOS、但 TPS22950-Q1内部 FET 是 PMOS。  

    根据应用手册中的说明、体二极管将阻断反向电流。 但对于 TPS22950-Q1的 PMOS、体二极管方向允许反向电流流动。 我想知道 PMOS 如何用于反向电流阻断。  

    TPS22950-Q1:  

    谢谢!

    Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:  

    另一个问题:负载开关是否集成了背对背 MOS?

    谢谢!

    Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    大多数电子保险丝 不具有背对背(B2B) FET。 我们的电子保险丝确实使用 B2B FET 实现了 RCB。 LM7310是一款可提供 B2B FET 的电子保险丝派生负载开关。  

    此致、
    Arush