This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23601:LMZM23601替代产品

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM365R6, LMZM23601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406285/lmzm23601-lmzm23601-replacement

器件型号:LMZM23601
主题中讨论的其他器件:TPSM365R6

工具与软件:

不推荐在新设计中使用 LMZM23601、但替换器件(TPSM365R6)可能需要多两个电阻器和一个电容器、这是最低要求。 是否有任何降压转换器替换器件可以处理降压转换器的三个元件?

 我需要15V 输入、5V 输出和0.5A 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marzieh:

    我可以找到的最接近的器件是 LMQ66410/Q1。 虽然它不是一个模块、但它具有集成旁路和启动电容器、可将最小外部元件值减少到4个。

    更多详细信息、请参阅数据表中的应用部分(8)和表8-6。 为方便起见、我在您的条件中包含了最低 BOM:

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 WebBench 显示这是最小尺寸的替换:

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    您认为哪一个会降低占用空间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marzieh:

    在占用空间大小方面、我假设模块  仅凭借其集成电感器的特性、总体占用空间就会更小。

    链接的器件是低 VIN 器件、因此如果您想改用该模块、我可以将您链接到负责该器件评估的团队。

    谢谢!

    Joshua Austria.