请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZM23601 主题中讨论的其他器件:TPSM365R6、
工具与软件:
不推荐在新设计中使用 LMZM23601、但替换器件(TPSM365R6)可能需要多两个电阻器和一个电容器、这是最低要求。 是否有任何降压转换器替换器件可以处理降压转换器的三个元件?
我需要15V 输入、5V 输出和0.5A 输出。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Marzieh:
我可以找到的最接近的器件是 LMQ66410/Q1。 虽然它不是一个模块、但它具有集成旁路和启动电容器、可将最小外部元件值减少到4个。
更多详细信息、请参阅数据表中的应用部分(8)和表8-6。 为方便起见、我在您的条件中包含了最低 BOM:

谢谢!
Joshua Austria.