请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP87524J-Q1 主题中讨论的其他器件: AWR1843AOP
工具与软件:
您好、TI 团队:
我们正在使用 LP87524J-Q1开发一个定制电路板来为 AWR1843AOP 雷达芯片供电。 数据表指出 BUCK0为3.3V、BUCK1为1.2V、BUCK2为1.0V、BUCK3为1.2V。
在实际测试中、发现 AWR1843AOP Buck0输出电压在 IC 输入电压为5V 时为4V。
在原理图文件下面、 我的电路是否需要纠正或是否有任何缺失?
e2e.ti.com/.../RADAR-AWR1843AOP-12V-design-3.pdf
谢谢!