This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87524J-Q1:输出电压不正确

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87524J-Q1, AWR1843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405647/lp87524j-q1-incorrect-output-voltage

器件型号:LP87524J-Q1
主题中讨论的其他器件: AWR1843AOP

工具与软件:

您好、TI 团队:

我们正在使用 LP87524J-Q1开发一个定制电路板来为 AWR1843AOP 雷达芯片供电。  数据表指出 BUCK0为3.3V、BUCK1为1.2V、BUCK2为1.0V、BUCK3为1.2V。

在实际测试中、发现 AWR1843AOP Buck0输出电压在 IC 输入电压为5V 时为4V。

在原理图文件下面、 我的电路是否需要纠正或是否有任何缺失?  

e2e.ti.com/.../RADAR-AWR1843AOP-12V-design-3.pdf

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:  

    很抱歉、原理图 pdf 未加载、您能重新上传吗?  

    谢谢!  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../RADAR-AWR1843AOP-updated.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:  

    感谢您提供更新的 pdf。  

    我注意到、sw0输出端只有一个22 μ F 的电容器。
    建议为 C_OUT 电容提供一个22uF 的电容、  另外、每个相位的负载点电容为22uF。  

    您是否可以尝试在 PMIC_3.3V 和 GND 之间再添加一个22uF 电容器来查看这是否可以提高输出电压精度?

    此致、
    Sarah