This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33625:36Vin 额定值降压

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM33625, LM76002, TLV62569, TPSM33625EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405124/tpsm33625-36vin-rating-buck

器件型号:TPSM33625
主题中讨论的其他器件: LM76002TLV62569

工具与软件:

团队、客户希望在以下情况和 FuSa 情况下降额36V。

5.5V 输入电压至5V 输出电压/2.1A

环境温度85度

输入电压:5.4~5.6V

Vo:5V/2.15A

我们已经试用了 WEBENCH、但它无法正常工作。 Tj 也可能超出规格。 有其他选择吗? 电源模块就越好、也可以推荐转换器。

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题、最大值是多少 TPSM33625的占空比是多少?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    问题不在于发热、而在于下限。 在5.4V 输入电压下运行时、器件会受到压降的影响、但此现象不在 webench 模型的范围内。 此器件的最大占空比取决于您的运行条件。 请参阅该 主题 和数据表的第7.4.3.5节、了解更多详细信息。 在任何情况下、看起来都不像是 5.4VIN 支持5 VOUT。

    您能否概述此设计需要的内容(自动或 FPWM、开关频率)、并推荐新器件。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPSM33625在这种条件下不能正常工作、对吧?

    请在此处查找器件要求。  

    FPWM

    开关频率> 400K

    5.5V 输入电压至5V 输出电压/2.1A

    环境温度85度

    输入电压:5.4~5.6V

    Vo:5V/2.15A

    低成本器件

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    在400kHz 和2.1A OUT 下、宽输入电压器件可能难以在不进入压降的情况下支持5.4 VIN - 5 VOUT。 我能否问一下、为什么考虑使用宽 VIN 器件、而不是更适合 TI 的低 VIN 剖面降压转换器?

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 FuSa 电源方面的考虑。

    电源树为:

    LM76002将24V 输入电压转换为5.5V 输出电压

    TPSM33625实现5.5V 输入电压至5V 输出电压(该器件需要大于24V 的电压降额、而24V 会短接到 LM76002内的5.5V 输入电压轨、因为其不符合 FuSa 标准)

    TLV62569/将5VIN 转换为3.3V/1.3V

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、客户已在 TPSM33625EVM 上完成了5.5V 至5V 输出电压/0.5A-1.5A 的测试。 但是、我们在 SW 节点引脚上发现了随机开关。 是这样吗? 它不是常规开关的原因是什么?

    TPSM33625是否能够实现5.5V 输入电压至5V 输出电压/0.5A-1.5A? 您还建议采用额定电压大于28V 的转换器或电源模块? 谢谢。  

    谢谢。  

    e2e.ti.com/.../TPSM33625-EVM-_E65B2C6E507D9C67_.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    如前所述、器件的数据表指出不支持此条件、因此在使用此类器件时、您的结果可能会有所不同。 随机开关是由于器件没有足够的输入电压来支持其输出、因此器件在压降下运行、其中器件开关频率折返以尝试支持所需的高占空比、而不会违反数据表 EC 表中规定的时序特性。  

    客户不能进行5.4V -> 3.3V 或1.3V 应用是否有原因? 我认为该器件更有可能在负载时持续提供支持。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua

    谢谢。 至于 TPSM33625的规格、在300kHz 频率设置为5.4V - 5.5V 输入电压和5V 输出电压的条件下、计算出的最短关断时间> 85nS、以 d/s 为单位 为什么这违反了规范? 我们对此感到困惑! 造成压降的原因是否为高侧 SW 的内部 RDS (on)? 高侧开关和电感器的电阻如何?  非常感谢。  

    原因和我之前提到的 FuSa SIL3要求有关。 5.5V 至5V 转换器用于与 LM76002的24V 短路的单个故障、以避免损坏下游器件。  

    还有一个问题、客户对 TPSM33625此设计更感兴趣。 您可以帮助提供有关以下问题的反馈吗?

    1.如果输出电压设为5V、输出电流负载为200mA、500mA、1A 和1.5A、那么在300KHz 的频率下、最小输入电压如何?

    2.另外,如果输入电压设为5.5V,那么最大值如何 具有电流负载时的输出电压200mA / 500mA / 1A/1.5A?

    客户希望了解器件功能并优化设计。 非常感谢。  

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    是的、正确、器件运行中有许多内部因素会导致压降。 例如、效率也会进一步提高占空比。 本 主题 展示了效率如何影响占空比、与使用 Webench 占空比相比、其近似值更好。  

    根据您的系统要求、可以进行一些快速计算:

    D = VIN/(VOUT * EFF)= 5/(5.4*。93)= 0.9956

    TOFF =(1-D)/FSW =(1-.9956)/300000 = 14.7nS < Toff min = 85nS

    现在来回答您的问题。 这些值将必须根据数据表中的效率曲线进行估算。 您可以查看表7-6、了解在给定常见输入电压范围下最小和最大输出电压的一些测试值。  

    我们通常不提供这些计算结果、因为这些数字在很大程度上是基于用例的。 我们建议对您客户的系统进行基准测试以确定这些数字。

    谢谢!

    Joshua Austria.