Other Parts Discussed in Thread: TPSM33625, LM76002, TLV62569, TPSM33625EVM
主题中讨论的其他器件: LM76002、 TLV62569、
工具与软件:
团队、客户希望在以下情况和 FuSa 情况下降额36V。
5.5V 输入电压至5V 输出电压/2.1A
环境温度85度
输入电压:5.4~5.6V
Vo:5V/2.15A
我们已经试用了 WEBENCH、但它无法正常工作。 Tj 也可能超出规格。 有其他选择吗? 电源模块就越好、也可以推荐转换器。
此致
Brian