工具与软件:
您好!
我想问您一个有关 TLC5940的问题。
每个 LED 将在四个小时内发光。 它们将按以下顺序发光:
1.白色 x 4.
2.白色(极化) x 4.
3.红色 x 4.
4.红外线(IR) x 4.
5.绿色 x 4.
6.紫外线(UV) x 4.
7.白色 x 4.
以下是故障的症状。
1.白色:正常亮起
2.白色(极化):一个灯不亮(D6303:OUT6)
3.红色:一个指示灯不亮(D6315:OUT6)
IR:两个灯不亮(D6,321,6322:OUT12、13)
5.绿色:指示灯正常亮起
UV:两个不亮起(D6,317,6318:OUT12、13)
7.白色:正常亮起
尽管所有四个 LED 均采用相同的设置进行控制、但其中一个或两个 LED 不会亮起。
LED 驱动器一次性发送16个通道的 LED 参数、同时打开所有四个 LED。
上述故障并不会一直发生。
在电源打开/关闭时、它大约每隔几次发生一次。
发生故障时、故障症状将再次出现、直至电源关闭。
当电源关闭然后再次打开时、将返回正常运行。
当发生故障时、同一 LED 始终受到影响。
但是、虽然已确认故障发生在两个原型板上、但每个原型板上发生光发射故障的 LED 位置不同。
下图所示为电路。
LED 有两种类型的电源、如下所示。
对于每个 LED、它们是分开的。 电源针对发光 LED 进行切换。
UNREG_LED1:白色、白色(极化)、UV
UNREG_LED2:红色、绿色、IR


以下是在原型板上观察到的波形。
GS_CLK 和 BLANK 信号之间的关系是、每4096个 GS_CLK 就会插入一个空白信号。
我们可以确认、当电源打开/关闭时、该 GS_CLK 信号的相位与 BLANK 信号的相位有所不同。

在数据表的图21中、相位关系如下所示。

(问题)
如果不满足10ns 或更长的时序"Tsu4"规格、或如果 BLANK 信号在4096次之前上升、是否有可能发生故障?
出现此问题的其他原因有哪些?
此致、