This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5940:LED 灯不能正常亮

Guru**** 2543760 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400054/tlc5940-leds-not-lighting-up-properly

器件型号:TLC5940

工具与软件:

您好!

我想问您一个有关 TLC5940的问题。

每个 LED 将在四个小时内发光。 它们将按以下顺序发光:
1.白色 x 4.
2.白色(极化) x 4.
3.红色 x 4.
4.红外线(IR) x 4.
5.绿色 x 4.
6.紫外线(UV) x 4.
7.白色 x 4.

以下是故障的症状。
1.白色:正常亮起
2.白色(极化):一个灯不亮(D6303:OUT6)
3.红色:一个指示灯不亮(D6315:OUT6)
IR:两个灯不亮(D6,321,6322:OUT12、13)
5.绿色:指示灯正常亮起
UV:两个不亮起(D6,317,6318:OUT12、13)
7.白色:正常亮起
尽管所有四个 LED 均采用相同的设置进行控制、但其中一个或两个 LED 不会亮起。
LED 驱动器一次性发送16个通道的 LED 参数、同时打开所有四个 LED。

上述故障并不会一直发生。
在电源打开/关闭时、它大约每隔几次发生一次。
发生故障时、故障症状将再次出现、直至电源关闭。
当电源关闭然后再次打开时、将返回正常运行。
当发生故障时、同一 LED 始终受到影响。
但是、虽然已确认故障发生在两个原型板上、但每个原型板上发生光发射故障的 LED 位置不同。

下图所示为电路。
LED 有两种类型的电源、如下所示。
对于每个 LED、它们是分开的。 电源针对发光 LED 进行切换。
UNREG_LED1:白色、白色(极化)、UV
UNREG_LED2:红色、绿色、IR


以下是在原型板上观察到的波形。
GS_CLK 和 BLANK 信号之间的关系是、每4096个 GS_CLK 就会插入一个空白信号。
我们可以确认、当电源打开/关闭时、该 GS_CLK 信号的相位与 BLANK 信号的相位有所不同。

在数据表的图21中、相位关系如下所示。

(问题)
如果不满足10ns 或更长的时序"Tsu4"规格、或如果 BLANK 信号在4096次之前上升、是否有可能发生故障?
出现此问题的其他原因有哪些?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    我们的专家目前不在办公室。 他会稍后回复你。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    当前状态如何?
    我是一家机构的 FAE、我从客户那里收到了这个问题。
    我们需要您的意见、以了解在客户评估中观察到的故障是否可能是由 BLANK 和 GSCLK 信号之间的相位关系引起的。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    很抱歉因为之前的病假而延迟回复。

    针对您的问题、我想问几个相关的问题。

    1.对于原理图、我想知道引脚和引脚之间为什么有一些电阻器、例如 R5501、R5526、R5527、R5528。

    2.对于您的捕获波形、我想知道为什么消隐信号在第一个波形上的 GSCLK 高电平周期期间发生切换。

    3.对于你们的整个问题,我不确定我的理解是完全正确的。 您是否可以向我分享任何报告或联系信息?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    电路图中的电阻器是上拉电阻器。 有问题吗?
    在客户的 ASIC 电路中、即使在 BLANK=Hi 时、GSCLK 也是输入。
    在 GSCLK 的高电平期间、不会通过打开/关闭电源来切换消隐。
    客户认为、如果在空白期间发生 GSCLK、则没有问题。
    但是、如果 BLANK 的下降沿和 GSCLK 的上升沿同相、这将违反设置时间标准并导致 LED 故障。
    当 BLANK 的下降沿和 GSCLK 的上升沿同相时、连接到输出端的 LED 是否存在故障?
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    您是说前置 MCU 不具有上拉功能、因此连接了上拉电阻器?

    对于您的疑问、我认为这是可能的。 根据数据表、GSCLK 和 BLANK 信号具有时序要求。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    您对上拉电阻器的理解是正确的。
    GSCLK 和 BLANK 信号的时序要求是否参考 TSU4 (最小10ns)?
    如果计数器在由 BLANK 信号复位之前启动、OUT 信号是否会有任何问题?
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    是的、正如您理解的、TSU4是 GSCLK 和空白的时序要求。

    至于计数器在由消隐信号复位之前启动是否存在任何潜在的问题、我不清楚这一点、因为我们尚未针对不遵守数据表的情况进行此测试。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我曾与客户会面、以审查这种情况。
    由于 BLANK 和 GSCLK 未同步、因此无法观察到 th4和 tsu4的限制。
    因此、我们更改了电路、遵守了上述限制条件并一直重复此测试。 到目前为止、没有出现任何问题。
    但是、我的客户担心这是否是真正正确的解决方案。
    大规模生产即将开始、因此需要尽快解决这个问题。
    因此,我想知道你的意见,如果不遵循 th4和 ts4的限制,是否会发生这样的故障。
    或者能否获得此产品设计人员的意见?
    其他问题:当 BLANK 为高电平时、GSCLK 是否需要为低电平?
    顺便说一下、下面的主题来自我的一位客户。
    客户无法正确地提出问题、并且一直在与我联系。
    这表明了客户的焦虑、因此请与我们合作。
    此致、

    e2e.ti.com/.../tlc5940-tlc5940rhbr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    好消息、很高兴听到您的声音!

    正如您在数据表中看到的、TLC5940已发布10年、只要您遵循数据表上的时序要求、我就永远不会看到接口的问题。 我认为应该没有问题。

    对于其他问题、我建议遵循数据表、当 BLANK 为高电平时将 GSCLK 设置为低电平。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    感谢您的快速响应。
    客户想要确认的是一些事情、只是为了确保正确。
    >建议在空白为高电平时按照数据表将 GSCLK 设置为低电平。
    是否必须遵循上述规格?
    如果不遵循上述规定、预计会出现哪些问题?
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    首先我想澄清一点、数据表的作用是调节客户的使用、我们只能保证我们在数据表中写入某些内容、用于某些与数据表不匹配的测试条件、说实话、我不确定会发生什么、 如果您真的想知道在这种情况下会发生什么情况、您可以发送电子邮件给我、然后我将其转发给我的老板、并请求数字验证工程师的帮助、因为基准测试无法有效地证明这种情况。

    希望您能理解。

    BR、Jared