This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63606:VIN、VOUT 和 PGND 之间短路

Guru**** 2502285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393396/tpsm63606-short-between-vin-vout-and-pgnd

器件型号:TPSM63606

工具与软件:

您好!

我通过一条10厘米的带状电缆将两个电路板连接在一起。 来自 TPSM63606的电压(+3V3)通过该电缆运行。 我在执行以下操作时在三个不同的电路板上杀死了3个 TPSM63606:

1) 1)关闭主电源(EN+3V3变为低电平)。

2) 2)拆下 P1处的主电源接头(24V)。

2) 2)从 J5断开带状电缆

3) 3)将带状电缆重新连接到 J5

4)将主电源接头插回 P1。

此时、U7的 Vin、Vout 和 PGND 之间存在短路。 这种情况发生在三种不同的板上。 TPSM63606输出级的 FET 会出现什么情况?

请在下面找到相关原理图:

输入电压(24V、带保护控制器)

TPSM63606 (24V 输入、3.3V 输出):

连接到其他电路板:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    我相信我们需要更多信息。 也许您可以向我发送相关 PCB 的原理图。 此外、为了清晰起见、您可以绘制一个图来说明在每个步骤中每个事物是如何连接的?

    谢谢!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的 Quicj 回复。

    以下是请求的 schematcis:

    e2e.ti.com/.../Schaltplan_5F00_lp00799_2D00_01.PDF

    e2e.ti.com/.../lp00803_5F00_outjob.PDF

    下面是有关如何重现短语的说明:

    如果您需要进一步的信息、请告诉我。

    此致

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCB1为 lp00799

    PCB2是 lp00803、但不是全部。 此 PCB 被切割成一个器件。 只有具有按钮和 LED 的部件才有意义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    您是否认为 TPSM63606的下游存在会给您带来麻烦的情况? 这是唯一会给您带来麻烦的器件。 这些步骤是否能在100%的时间内重现损坏的部件?

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    除了 PCB1上的器件外、没有任何其他东西可以连接到 TPSM63606。 SODIMM 插槽中有一个 CPU 模块、但只要我不拔下并重新插入电缆、所有模块都能正常工作。

    我不知道 TPSM63606何时确切地出现短路。 可能是在拔下带状电缆或重新连接电缆时。

    到目前为止、五个电路板中有三个存在此问题。 我不敢在最后两块电路板上进行测试、因为我需要它们来进行产品开发。 只要连接在一起、一切就可以正常工作。 我对 TPSM63606进行了负载测试、他们可以正常提供6A 电流。 只有当我必须更改设置并拔下重新插入带状电缆的插头时、我才会遇到问题。

    嗯、我的初始问题是 什么事件会使 TPSM63606输出级中的 FET 短路

    对此有什么看法吗? 如果重复测试并进行插拔、我需要寻找什么? 我应该监测哪些引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    是否发生过电压事件? 这肯定会烧毁 FET。 连接电源后、我在 TPSM63606的输入端或 PCB1处没有看到任何电压钳位机制(如齐纳二极管)。

    谢谢!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    U24 (LTC4368 )实现了欠压和过压保护。

    如果 ViinRaw 低于20V 或高于28V、则 U24不会打开 FET Q1和 Q8、因此 TPSM63606的电压不会超过28V。

    我通过使用工作台电源向 P1施加高达64V 的电压(在我们移除了短接 TPSM63606的电路板上)来测试此情况、并测量了 Q1引脚 D 和 Q1引脚 S 处的电压

    虽然64V 是在引脚 D 上、但引脚 S 上只有大约0.2V

    当我将工作台电源降至26.5V 以下时 、Q1断开、(远程4) TPSM63606仍处于活动状态。

    那么、我认为过压保护是可行的、或者您认为我是否需要添加齐纳二极管?

    我还使用500 MHz 示波器测量了 C32 (VinFlt+3V3)处的电压、如果我在 P1上插入电源或在 J5上插入带状电缆、则未看到超过24V 的任何电压。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    您能否共享 TPSM63606区域的布局?

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    附加您可以找到 PCB1的光绘文件。

    e2e.ti.com/.../lp00799.zip

    此致

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    您有什么建议如何使设计更省电?

    此致

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    我在这里大声想着。 将 PCB 2重新连接回 PCB1时、它是否通电? 我不知道 VLDO_IN 引脚是否会导致我们的器件损坏。

    您是否有任何备用 TPSM63606可以返工到损坏的电路板上以测试任何内容? 我想 VOUT 在您的过程中查看器件弹出时的 VCC 电压。

    顺便检查一下布局。 看起来不错、尽管 EVM 上有一些0欧姆/1欧姆的电阻器、可轻松地从其他引脚(如果存在)断开各种引脚。 主要用于 VLDO_IN 和 CBOOT。

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    将问题分解成多个部分后、我最终得到了以下结果:

    1.问题与 PCB 无关2.  

    2.有两种不同情形会导致 TPSM63606消失。

    主题。 将24V 电源拔入电源电压时会出现负电压瞬态。 这一电压下降至-10伏、很可能导致部分 TPSM63606失效。 解决方案是添加一个如 TPSM63606评估板所示的瞬态浪涌滤波器。

    2b. USB 器件存在一个设计问题、可能会导致 TPSM63606提供的5V 电压与 USB 连接器提供的5V 电压之间发生短路、这似乎会终止 TPSM63606。 一个简单的二极管可以解决此问题。

    我已经运行了几天并插入修改过的电路板、它看起来修复效果不错。