工具与软件:
您好!
我通过一条10厘米的带状电缆将两个电路板连接在一起。 来自 TPSM63606的电压(+3V3)通过该电缆运行。 我在执行以下操作时在三个不同的电路板上杀死了3个 TPSM63606:
1) 1)关闭主电源(EN+3V3变为低电平)。
2) 2)拆下 P1处的主电源接头(24V)。
2) 2)从 J5断开带状电缆
3) 3)将带状电缆重新连接到 J5
4)将主电源接头插回 P1。
此时、U7的 Vin、Vout 和 PGND 之间存在短路。 这种情况发生在三种不同的板上。 TPSM63606输出级的 FET 会出现什么情况?
请在下面找到相关原理图:
输入电压(24V、带保护控制器)

TPSM63606 (24V 输入、3.3V 输出):

连接到其他电路板: