请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22996 工具与软件:
您好!
我们在设计中使用此电源开关、其中 Vin = VBias = 3.3V。
我们希望电源开关始终处于打开状态。 那么、我们可以在不使用任何电阻器的情况下将 ON1和 ON2引脚直接连接到3.3V。 如果愿意、压摆率和上升时间将是多少?
当 ON1和 ON2引脚单独通过10k Ω 上拉电阻上拉至3.3V 时、上升时间和压摆率将是多少?
我附上了原理图供参考。

此致、
Prem Kumar