This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22996:ON 引脚连接。

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406712/tps22996-on-pin-connection

器件型号:TPS22996

工具与软件:

您好!

我们在设计中使用此电源开关、其中 Vin = VBias = 3.3V。  

我们希望电源开关始终处于打开状态。 那么、我们可以在不使用任何电阻器的情况下将 ON1和 ON2引脚直接连接到3.3V。 如果愿意、压摆率和上升时间将是多少?

当 ON1和 ON2引脚单独通过10k Ω 上拉电阻上拉至3.3V 时、上升时间和压摆率将是多少?

我附上了原理图供参考。

此致、

Prem Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prem、

    感谢您的咨询。

    是的、您肯定可以将 ON1和 ON2引脚与 VIN 引脚相连。

    您可以根据数据表中的 euqation-1和方程-2计算压摆率、上升时间和压摆率控制电阻值。

    此处也有解决的示例。  

    谢谢  

    Amrit