Other Parts Discussed in Thread: TPS2490, LM5066
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2490 Thread 中讨论的其他器件: LM5066
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
根据下面提到的要求、我想了解 TPS2490热插拔控制器的更多详细信息和性能参数。
- 电池的初级输入(15V 至30V)
- PD 灌电流控制器的待机输入(15V 固定)
- 快速热插拔开关
- 硬件和/或软件控制器
- 精确的保护电路
您能帮助我们使用哪种控制器更适合上述要求吗?
精确的开关和开关速度是至关重要的要求、因为这是系统的关键部分。 如果您能为我们提供指导、那将非常好。
谢谢。此致、
Alen Abraham