This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2490:热插拔控制器-高切换速度

Guru**** 2625265 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2490, LM5066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406507/tps2490-hotswap-controllers---high-switchover-speeds

器件型号:TPS2490
Thread 中讨论的其他器件: LM5066

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

 根据下面提到的要求、我想了解 TPS2490热插拔控制器的更多详细信息和性能参数。

  1. 电池的初级输入(15V 至30V)
  2. PD 灌电流控制器的待机输入(15V 固定)
  3. 快速热插拔开关
  4. 硬件和/或软件控制器
  5. 精确的保护电路

您能帮助我们使用哪种控制器更适合上述要求吗?

精确的开关和开关速度是至关重要的要求、因为这是系统的关键部分。 如果您能为我们提供指导、那将非常好。

谢谢。此致、

Alen Abraham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alen、您好!

    感谢您联系我们

    LM5066、您可以考虑哪一 款 具有电流、电压和功率监控功能以及 PMBus 的10V 至80V 热插拔控制器。

    您还可以查看具有集成 FET 和精密开关功能的电子保险丝产品系列。 如果您能提及您的连续负载电流、我会建议使用合适的智能电子保险丝。

    谢谢  

    Amrit