工具与软件:
尊敬的埃米尔和马当斯:
我们正在评估 BQ25730并注意到数据表发生了变化、因此我们检查了详细信息。
在2021年2月发布的数据表中、热关断(TSHUT)列在 ProchotStatus 寄存器的位2中、但在2024年1月发布的数据表中、热关断状态已更改为保留。


我们有以下问题。
(a)为什么 TSHUT 寄存器被保留?
(b)数据表中仍包含 TSHUT 功能的说明、但这是否意味着 TSHUT 功能仍处于启用状态?

如果 TSHUT 功能仍然有效、
(C) 上述声明说:"当结温达到155°C 时、充电器转换器会关闭以进行自我保护。"
但是您知道哪些充电器功能将关闭吗?
(d) 当转换器被 TSHUT 关闭时、是否可以读取保留的 TSHUT 寄存器?
如果无法读取该字段、MCU 或其他器件是否可以通过某种方法来确认是否发生了 TSHUT?
此致、
毫米