This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:将 TSHUT 功能更改为保留的影响

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405976/bq25730-impact-of-tshut-function-being-changed-to-reserved

器件型号:BQ25730

工具与软件:

尊敬的埃米尔和马当斯:

我们正在评估 BQ25730并注意到数据表发生了变化、因此我们检查了详细信息。

在2021年2月发布的数据表中、热关断(TSHUT)列在 ProchotStatus 寄存器的位2中、但在2024年1月发布的数据表中、热关断状态已更改为保留。

我们有以下问题。

(a)为什么 TSHUT 寄存器被保留?

(b)数据表中仍包含 TSHUT 功能的说明、但这是否意味着 TSHUT 功能仍处于启用状态?

如果 TSHUT 功能仍然有效、

(C) 上述声明说:"当结温达到155°C 时、充电器转换器会关闭以进行自我保护。"

 但是您知道哪些充电器功能将关闭吗?

(d) 当转换器被 TSHUT 关闭时、是否可以读取保留的 TSHUT 寄存器?

 如果无法读取该字段、MCU 或其他器件是否可以通过某种方法来确认是否发生了 TSHUT?

 

此致、

毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MM、

    由于该位是保护的最后一种防御、因此 TSHUT 更改为保留。 TI 不建议在 TSHUT 运行该器件。 它仍处于活动状态。 当它处于工作状态时、它会关闭一切、例如转换器工作。 通信会保持开启、因此您仍可以读取寄存器位。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    我知道它是"保留的"、因为这是超过结温时的函数。

    此致、

    毫米