请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 工具与软件:
您好支持
是否可以使用此 IC 芯片实现温度控制? 我们希望在电池中集成一个加热器、该加热器在低于10°C 时开始加热、并在温度超过20°C 时再次停止。 有哪些可能性?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.