This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80RSMR

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407317/bq40z80-bq40z80rsmr

器件型号:BQ40Z80

工具与软件:

您好支持
是否可以使用此 IC 芯片实现温度控制? 我们希望在电池中集成一个加热器、该加热器在低于10°C 时开始加热、并在温度超过20°C 时再次停止。 有哪些可能性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本杰明、您好!

    BQ40z80本身无法控制加热器。 但是、您可以使用 BQ40z80和 MCU 报告的温度数据、并且 MCU 可以根据温度数据控制加热器。

    此致、

    Adrian