This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372-4EVM-006:IP 开关断电保护

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LM70880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396053/tps2372-4evm-006-ip-switch-power-outage-protection

器件型号:TPS2372-4EVM-006
Thread 中讨论的其他器件:LM70880

工具与软件:

大家好、团队成员:

测试 TPS2372-4 EVB、
当使用项目符号 POE IP 开关进行电源测试时、
测试输出执行电源、
IP 交换机将主动保护模式、
PCB 开启时的启动波形如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您发送编修!

    看起来红色的波形是 VDD - VSS 电压、黄色的波形是电源接口电流。 在 PD 方面、这两个波形看起来都正确、但我还可以看到 PD 处于基于电流的自动保持功率特征模式。 这可能是直流/直流 IC 未正确启动。

    您可以尝试的一件事是在 PD 处于浪涌模式时利用 TPS2372-4的 PG 引脚来保持 LM70880。  

    如果有帮助、请告诉我。 如果 LM70880无法正常工作、我可以邀请专家一起检查原理图。 谢谢!

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    尝试后、问题仍然存在。

    不同的来源是否会有匹配效果?

    测试 UTEPO UTP6306可以  达到75W、但测试要点 PoE BDB1026-GFB2仅可加载至5W

    工业 4端口 千兆 PoE+ 2端口千兆 SFP 二级以太网 交换机(utepo.net)

    要点 PoE 2埠 千兆位 IEEE802.3bt 90W PoE - PChome 24h購物 μ s.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    感谢您的答复。 我今天在休假。 我们会在本周之前回复您。

    此致!

    Diang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    感谢您的耐心。

    波形显示 Auto Class 开启。 我想知道您是否可以通过使 AUTCLS 引脚开路(移除 R14)来尝试禁用 Auto Class。 某些 PSE 可能不支持 Auto Class。  

    此致、

    Diang