This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:能否在交流/直流电源转换器中使用 UCC2897A 的 PMP9720有源钳位、

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP9720, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406513/ucc2897a-can-i-use-pmp9720-active-clamping-using-ucc2897a-for-ac-dc-power-converter

器件型号:UCC2897A
Thread 中讨论的其他器件:PMP9720

工具与软件:

您好、先生、

我想在开发交流/直流转换器时使用 PMP9720参考设计中使用的有源钳位、

这种类型的有源钳位是否与使用 UCC2897A 的交流/直流应用兼容?

因为我在 UCC2897A 数据表中 的应用部分中没有找到交流/直流电源。

请让我尽快知道这是否可行。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC2897A 的特性使该控制器更适合电信电压范围(36V<VIN<72V)。 对于离线有源钳位设计、您可以考虑 UCC2894、否则、如果您确定使用 UCC2897A、则需要绕过内部110V JEFET 启动。 另外、UCC2897A 的 AUX 输出用于驱动 P 沟道钳位 MOSFET、该 MOSFET 主要用于低侧钳位应用。 对于离线有源钳位应用、通常首选 N 沟道高侧钳位 MOSFET。 请参阅"有源钳位变压器复位:高侧还是低侧?" 只要您可以绕过内部100V 启动、并且可以找到满足设计/成本需求的 P 沟道 MOSFET、那么 UCC2897A 就可以用于离线应用。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么,通过 ucc2897a 绕过110vjefet 和低侧有源钳位与 p 沟道,是否有可能离线?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 PMP22495 展示的是 UCC2897A 在离线应用中使用的示例、但此参考设计使用的是高侧钳位(N 沟道钳位 MOSFET)

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、使用这个设计、我可以用右 P 沟道低侧来修改它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您明确告知我们是否可以在离线应用中使用具有 p 沟道的有源钳位