Thread 中讨论的其他器件:PMP9720、
工具与软件:
您好、先生、
我想在开发交流/直流转换器时使用 PMP9720参考设计中使用的有源钳位、
这种类型的有源钳位是否与使用 UCC2897A 的交流/直流应用兼容?
因为我在 UCC2897A 数据表中 的应用部分中没有找到交流/直流电源。
请让我尽快知道这是否可行。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
UCC2897A 的特性使该控制器更适合电信电压范围(36V<VIN<72V)。 对于离线有源钳位设计、您可以考虑 UCC2894、否则、如果您确定使用 UCC2897A、则需要绕过内部110V JEFET 启动。 另外、UCC2897A 的 AUX 输出用于驱动 P 沟道钳位 MOSFET、该 MOSFET 主要用于低侧钳位应用。 对于离线有源钳位应用、通常首选 N 沟道高侧钳位 MOSFET。 请参阅"有源钳位变压器复位:高侧还是低侧?" 只要您可以绕过内部100V 启动、并且可以找到满足设计/成本需求的 P 沟道 MOSFET、那么 UCC2897A 就可以用于离线应用。

Steve