This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:当 VIN (BAT+)= 3.2V 时、为什么电荷泵电压不能上升?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404851/lm7480-q1-when-vin-bat-3-2v-why-can-t-the-charge-pump-voltage-rise

器件型号:LM7480-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TPS552892

工具与软件:

你(们)好

第一个问题是:为什么当 LM7840-Q1 VIN=3.2V 时电荷泵电压无法上升?

第二个问题是:当 LM7840-Q1 VIN 降至3.1V 时、为什么 TPS552892 VIN C34会过早降低电压、直到低于2.7V?

您可以看到以下波形。

当 CH3=>LM7840-Q1 VIN C43仍为3.1V 时、

CH2=>TPS552892 VIN C34提前降低电压、直到其低于2.7V、TPS552892停止输出。

Ch1 = TPS552892

CH2 = TPS552892 VIN C34

CH3 =LM7840-Q1 VIN C43

Ch4 =负载0.3A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    TPS552892在何处连接? 是 FB6||FB9之后的 VOUT 吗?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shiven

    是的、没错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    您能帮助我更好地了解这种情况吗?

    与您说的不符。 我不确定为什么 CH2和 CH3是负面的。  

    此外、当 CH1和 CH2是同一节点时、它们有何不同?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shiven

    1.不是负数。 要获得更准确的值、必须失调电压。

      您可以看到测量值 CH2 MIN =2.66V/CH3 RMS =3.11V。

    CH1为 TPS552892 Vout

       Ch2是 C34  

    e2e.ti.com/.../1803.tps552892.pdf

    e2e.ti.com/.../1803.tps552892.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享整个原理图。 让我来分析一下、然后我再给您回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    VS 是控制器的电源引脚。 上电期间、连接到 VS 的主电源线路具有10k 电阻器、这将会产生大幅下降、就像开始时那样、控制器需要大量电流。

    为了解决这个问题、我们在 OUT 引脚和 VS 引脚之间连接了一个二极管。 该二极管有助于提供此控制器所需的电流。 现在、要使该二极管处于活动状态、需要导通 HGATE。 即使未完全启动、它也能提供比10k Ω 更低的电阻来启动控制器。  

    现在、在极低的电压下、VS 无法建立到能够打开电荷泵、然后驱动 HGATE (即使部分驱动)的程度。

    对于下一个问题、我们是否可以拥有更好、更清晰的波形? 没有偏移将会更好。

    此致、

    Shiven Dhir