This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:TPS61088输出电压从7V 降至4.4V、而输入电压为5V

Guru**** 2814515 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405981/tps61088-tps61088-output-voltage-drops-from-7v-to-4-4v-while-input-voltage-is-5v

器件型号:TPS61088

工具与软件:

你好

我们使用 TPS61088 将5V 转换为7.2V。 这是 OUT 电路:

这就是我们的 PCB 布局:

最近我们在进行湿热/高温工作测试时遇到了一个问题:该电路的输出突然降至4.4V。  上电/断电后、输出将恢复正常。

请帮助分析可能的原因。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fang:

    原理图看起来正常。

    对于布局、输出电容器距离输出侧过远、可能会导致高尖峰。

    我们曾经遇到过类似的情况、即当环境中存在较大噪声时、器件会像您的器件一样突然关闭。

    长开关环路可能会导致大噪声、这一点与您的情况相同。

    一种解决方案是优化布局和环境、

    另一种 可能的解决方案是将模式更改为 PWM 模式、因为我们发现 PWM 模式具有更高的抗干扰能力。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是输出电容器的位置。 低层用一层 GND 铺砌。 确定它们离输出侧太远了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fang:

    请参阅建议的布局和当前的布局。

    关键开关环路应设计为具有最小环路。

    在您的设计中、电容器的 GND 连接包含过孔并且远离器件、这会大幅增加寄生电感。

    这很容易导致尖峰、因此 GND 信号也会受到影响。

    PFM 模式将检测零电流交叉、GND 尖峰可能导致逻辑故障。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    和你一样的  PWM 模式有更高的抗干扰能力,但输出电压纹波在 PWM 模式下的轻负载更大. 还有其他解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fang:

    可以通过增大电感器或增加一些电容来降低输出纹波。

    对于您的情况、差异应该很小、请进行测试。

    主要问题是 PWM 模式的效率将低于 PFM 模式。

    此致、

    Fergus