Other Parts Discussed in Thread: TPS61088
工具与软件:
你好
我们使用 TPS61088 将5V 转换为7.2V。 这是 OUT 电路:

这就是我们的 PCB 布局:

最近我们在进行湿热/高温工作测试时遇到了一个问题:该电路的输出突然降至4.4V。 上电/断电后、输出将恢复正常。
请帮助分析可能的原因。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Fang:
原理图看起来正常。
对于布局、输出电容器距离输出侧过远、可能会导致高尖峰。
我们曾经遇到过类似的情况、即当环境中存在较大噪声时、器件会像您的器件一样突然关闭。
长开关环路可能会导致大噪声、这一点与您的情况相同。
一种解决方案是优化布局和环境、
另一种 可能的解决方案是将模式更改为 PWM 模式、因为我们发现 PWM 模式具有更高的抗干扰能力。
此致、
Fergus