This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ7695202中根据电芯电压实现关断

Guru**** 2584655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398046/bq76952-shutdown-implementation-in-bq7695202-based-on-cell-voltage

器件型号:BQ76952

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我们在以下操作中对 DONE 使用关断功能。

1.设置关断电芯电压阈值。

超过阈值后、它会进入关断状态(Reg18 - 1.8V 和 Reg1 - 0V)。

我们使用低侧开关和独立开关。 DDSG 和 DCHG 是通过 Reg1导出的。

唤醒:我们要求通过充电器检测进行唤醒。

观察:没有被惊醒  

请建议补救措施。

谢谢  

Rahul Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    请参阅这一点  BQ76952关断模式常见问题解答看看这是否有助于退出 SHUTDOWN 模式。  此应用手册 在 BQ769x2电池监测器系列中使用低侧 FET、 这在您继续使用低侧开关进行设计时可能也会很有用。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    下面是使用高侧 MOSFET 通过充电器从关断状态唤醒的电路。

    但我们使用的是低侧 MOSFET 布置、我们的要求是通过充电器从关断状态唤醒。

    是否有任何电路布置可以满足我们的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    您分享的4张电路图片似乎都是一样的 图7-1. LD 负载检测电路原理图 所需的所有功能。 它们应该是相同的吗?  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们仔细研究了您的推荐文档;我们没有发现通过充电器退出关断模式的过程。

    请提出建议。

    在粘贴电路时,它不可见,这就是为什么我在发送所有四个电路后尝试了四次可见的原因。 上述所有四个电路都相同。 此负载检测电路仅是 TI 推荐的、在我们的应用中运行良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    您能否与连接了 LD 电压和 REG18电压的充电器共享波形?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家:

    请查看下面随附的波形:

    在关断条件之前:

    LD 引脚波形:

    Reg18波形:

    关断条件和充电连接后:

    LD 引脚波形:

    Reg18波形:

    谢谢  

    Rahul Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    感谢您共享波形。 从‘个 Reg18波形来看、 在 SHUTDOWN condition & charge 连接后"、您的 Reg18波形看起来仍然为1.8V、这意味着器件没有完全关断。

    您能否 在发出关断命令之前和之后显示 REG18波形的1个图像、以查看其是否正确进入关断模式? 还有一种情况是、由于 REG18仍为1.8V、器件可能进入软关断模式。 请参阅此
    BQ76952软关断常见问题解答、了解相关的更多信息、并检查是否确实如此。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家:

    我们的要求是根据电芯电压电平而不是使用软件命令以关断模式发送 BQ7695202 IC。

    我们观察到、当设置电芯电压阈值达到 BQ 时、会进入移动关断模式。

    什么是补救措施?

    谢谢  

    Rahul Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    感谢您的耐心、尤其是昨天的劳动节假期。 您能否分享在将电池电压降低到所选最小设定电压以下之前和之后 LD 和 REG18引脚的波形、如所示 1个 图像? 我希望正确确保器件进入关断模式、根据我对所示图像的了解、它看起来不像器件正确关 断。

    此致、
    Alexis