This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219EVM:问题 PMI 组件检测

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407255/tps65219evm-problem-pmi-component-detection

器件型号:TPS65219EVM

工具与软件:

我有一个 PMIC 5mm x 5mm 的模拟评估模块。

我的计算机已连接 至 主板并检测到主板、但未检测到 PMI 组件  

即使卸载并重新安装应用程序也是如此。

I2C 地址是否有问题? (0x30)

如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安托万、您好!

    您是否也将5V 电源连接到该板? 您能否通过跳线设置和电源连接分享您的电路板的图片?

    0x30的 I2C 地址是正确的。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    我的评估板已连接 USB 端口、因此电压正常。  使用 PMIC 4x4mm 时、与 USB 连接的系统可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安托万、您好!

    TPS65219EVM 没有用于在外部电源或 uUSB 连接器提供的5V 电源之间选择 PMIC 电源的接头。 该器件经过专门设计、可防止客户在 VSYS 由 USB 供电时加载 PMIC 电源轨。

    如果您要使用来自 USB 连接器的5V 电压为 VSYS 供电、则需要在"usb_5V"测试点和"VSYS"连接器之间连接一个跳线、如下图所示。 请告诉我们 这是否可以解决该问题。  

    注意:默认情况下、TPS65219EVM 配有采用5x5mm 封装的 PMIC。  

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    感谢您发送编修。

    我在 USB 5V 和 VSYS 之间连接了一根导线、现在我的计算机已使用 USB Connection 检测到 PMIC 组件。

    现在、我可以继续对 PMIC 进行点测试、以确定我所需的电压。

    非常感谢 Brenda、

    此致。