工具与软件:
我有一个 PMIC 5mm x 5mm 的模拟评估模块。
我的计算机已连接 至 主板并检测到主板、但未检测到 PMI 组件
即使卸载并重新安装应用程序也是如此。
I2C 地址是否有问题? (0x30)
如何解决此问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我有一个 PMIC 5mm x 5mm 的模拟评估模块。
我的计算机已连接 至 主板并检测到主板、但未检测到 PMI 组件
即使卸载并重新安装应用程序也是如此。
I2C 地址是否有问题? (0x30)
如何解决此问题?
安托万、您好!
TPS65219EVM 没有用于在外部电源或 uUSB 连接器提供的5V 电源之间选择 PMIC 电源的接头。 该器件经过专门设计、可防止客户在 VSYS 由 USB 供电时加载 PMIC 电源轨。
如果您要使用来自 USB 连接器的5V 电压为 VSYS 供电、则需要在"usb_5V"测试点和"VSYS"连接器之间连接一个跳线、如下图所示。 请告诉我们 这是否可以解决该问题。
注意:默认情况下、TPS65219EVM 配有采用5x5mm 封装的 PMIC。

谢谢!
Brenda