This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:降压/升压电池充电器 IC 要求

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25770G, BQ25730, BQ25731, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389125/bq25730-buck-boost-battery-charger-ic-requiremt

器件型号:BQ25730
主题中讨论的其他器件:BQ25770GBQ25731EV2400BQSTUDIO

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我是否可以  为以下应用选择 BQ25730RSNR 电池充电器 IC?

规格如下所示

  1. 电池类型-锂离子电池
  2. 电芯数–5节
  3. 蓄电池容量- 8Ah。
  4. 电池组最大电压–21V
  5. 蓄电池 Pak 最小电压- 13.5V
  6. 输入电压范围–4V–24V (标称电压-18V)
  7. 充电电流–16A。 CC 模式。
  8. IC 拓扑类型–降压/升压转换器

请提供您的建议和反馈。

我有几个同样的问题。  

  1. 我们是否可以通过配置内部寄存器地址、在电池电压达到21V 时停止充电? 请共享寄存器地址。
  2. 我们是否可以通过配置内部寄存器地址、在电池电压通过 I2C 降至13.5V 以下时停止系统? 请共享寄存器地址。
  3. 如何从 PERC 充电模式–CC 模式–CV 模式进行转换? 自动增加或需要配置寄存器地址。

摆幅要求-

 系统中的电池将以最低13.5V 的电压放电。

 在预充电模式下、电池电压将在13.5V 至15V 之间、充电电流将为0.5A

 在恒流模式下 、电池电压将在15V 至21V 之间、充电电流将为16A

 在恒压模式下、电池电压将为21V、充电电流将从16A 逐渐降低至0.5A、直到电池未充满电

 BQ257301不提供预充电模式功能。 对吧?

请提供您的宝贵反馈。

谢谢  

此致、

Raj Kumar  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已找到 BQ25770G 降压/升压电池充电器 IC。  

    我能否将 GaN HEMT 替换为 Si 或 SiC MOSFET。

    在该 默认充电曲线中、 BQ25770G 提供了锂离子电池(涓流、预充电、CC、CV)。

     我认为  BQ25730和 BQ25731都不提供默认充电曲线锂离子电池(涓流、预充电、CC、CV)。

    请您确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj、您好!

    BQ25770G 旨在与 GaN FET 配合使用。 它还驱动硅 FET。 与 BQ25730相比、BQ25770G 具有更多的特性。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    感谢您的更新。

    实际上、我有点困惑、所以我要问以下问题。

    能否请您回答以下问题:

    1.  BQ25770G 中提供了锂离子电池的默认充电曲线、例如涓流充电、预充电、CC、CV。 对吧? (称为自主充电)

    2.  BQ25730中不提供锂离子电池的默认充电曲线、例如涓流充电、预充电、CC、CV。 对吧?

    3.如果 BQ25730中没有默认充电曲线。 那么、如何 从一种模式转换到另一种模式? 我们只能通过主机进行更改。 对吧?

    4.  如果 BQ25770G 中提供了默认充电配置文件。 然后充电器 IC 自动处理 从一种模式到另一种模式的转换。 对吧?

    5. BQ25770G 与 BQ25730之间的主要区别是什么 ? 我想电流额定值、频率以及自主。 对吧?

    一些要求-

    1.电池在系统中最低放电电电压为13.5V。 我们是否可以停止电池放电至13.5V

    2.电池  在系统中的充电电压最高为21V。 我们可以处理这种情况。

    3. 在预充电模式下,电池电压将在13.5V 到15V 之间,充电电流将为0.5A

    4. 在恒流模式下 ,电池电压将在15V–21V 之间,充电电流将为16A

     5、在恒压模式下,电池电压将为21V ,充电电流将逐渐从16A 下降到0.5A ,直至电池未充满电。

    此致、

    Raj Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raj、

    1&2:实际上、两个部分都实现了充电曲线、例如预充电、CC、CV、但 BQ25770G 具有端接功能、因此具有自主充电功能。  

    3.可以设定充电电压、充电电流、最小系统电压,并开始充电,器件会处理过渡。  

    4.正确。

    5.正确。

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    感谢您的答复。

    我想说的是 BQ25731。  

    BQ25730和 BQ25731之间的主要区别是:

     BQ2531中无 LDO 模式和 BATFET 路径。 对吧?

    那么如何为低压电池充电呢? 在 PRECHARGE 模式下、电池将以小于500mA 的低电流充电。  如果 LDO 模式不可用、则低压电池将在 PRECHARGE 模式下充电多少?

    我认为对于预充电模式、可以满足以下条件。 对吧?

    我在下图中看到的是数据表。

    请提供您的建议。

    此致、

    Raj Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    我有两个问题  

    1.我不想使用引脚5 - OTG/VAP/FRS。 我可以将此引脚连接到主机上还是通过10K 电阻下拉?  

    2.我不想使用引脚21- BATDRV。 是否有可能不用于 BQ25730? 如果我将保持 NC、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raj、

    1.可以。可以将此引脚连接到主机的 GPIO 引脚。  

    2. BATDRV 可以悬空。 有一个寄存器位用于控制此引脚。  

    EN_PORT_CTRL、启用 BATFET 控制
    0b:通过 HIZ BATDRV 引脚禁用 BATFET 控制引脚
    1b:通过激活 BATDRV 引脚来启用 BATFET 控制引脚

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    感谢您的答复。

    我想说的是 BQ25731。  

    BQ25730和 BQ25731之间的主要区别是:

     BQ2531中无 LDO 模式和 BATFET 路径。 对吧?

    那么如何为低压电池充电呢? 在 PRECHARGE 模式下、电池将以小于500mA 的低电流充电。  如果 LDO 模式不可用、则低压电池将在 PRECHARGE 模式下充电多少?

    我认为对于预充电模式、可以满足以下条件。 对吧?

    我在下图中看到的是数据表。

    我不想使用引脚5 - OTG/VAP/FRS。 我能否将此引脚直接连接到10K 电阻下拉。 我无法连接到主机。

    请提供您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raj、

    如果没有 LDO 模式、只需直接设置充电电流寄存器、例如400mA。 如果您将其设置为高于500mA、充电电流将高于500mA。  

    如果未使用 OTG、则直接接地或通过10K 电阻器接地。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    感谢您的答复。

    如果 BATDRV 引脚将在 BQ25730中悬空。 那么 LDO 模式的工作原理是什么? 我认为 CC 模式也可以通过 BATDRV 引脚控制。

    1.0b:禁用 LDO 模式- BATFET 完全打开。 如果 FET 完全开启、则意味着电池将以更高的电流在 CC 模式下充电。

    2.1b:启用 LDO 模式- BATFET 在线性模式下工作。 如果 FET 处于线性模式、则电池将以较低的电流在预充电模式下充电。

    如果我将保持悬空 BATFET 引脚、那么是否可以同时控制预充电电流和 cc 模式电流? 我想我们无法控制预充电电流。 对吧?

    我认为 CC 模式电流不取决于 BQ25730 (如 BQ25731)中的 P-MOS FET。

    如果 BQ25731没有 BATDRV 引脚、则会自动激活 cc 模式电流。 我的意思是 BATDRV 引脚上没有外部 FET。

    请提供您的建议。

    此致、

    Raj Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raj、

    我想您谈论过 BQ25731。 请勿将它们混用。 BQ25730具有 BATFET、而 BQ25731没有。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    很抱歉为 你方便。 让我清除一切。

    我想使用 BQ25731、因为我的系统设计不需要 BATFET。 这就是我比较 BQ25731和 BQ25730并提出问题的原因。

    向 BQ25730提问-  

    1. 如果 BATDRV 引脚在 BQ25730中保持悬空。 那么 LDO 模式的工作原理是什么?

    CC 模式也由 BATFET 控制?

    3.如果 BATDRV 引脚保持悬空、则可以通过寄存器配置来控制预充电和 CC 模式电流。

    有关 BQ25731的问题-

    1. BQ25731中提供涓流充电模式?

    2.可以使用引脚18 CELL_BATPRESZ 引脚进行电池检测吗? 我是说它是否已连接。 对于5芯电池、引脚18的电压应为6V。

    3.是否可以 在14针脚的 CMPIN 上连接电池 NTC 来检测电池欠温和过热情况?

    4.  电池电量低放电是否有硬件保护?  

    此致、

    Raj Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj、您好!

    您是否确定要使用哪个器件?

    BQ25730需要 BATFET。  使用 BQ25731来实现没有 BATFET 的电池充电器。  

    有关其他问题、请下周再来查看。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    抱歉、如果您感到不舒服、可以这么说。 请勿回复和 转发或添加到其他成员。

    我已经决定了我可以使用哪个部分。 但我需要验证电池和系统的要求。  

    我需要根据我的系统检查功能、然后我只能决定。

    我决定使用 BQ25731。 请提供同一 BQ25731的答案。 如果您感到舒适。  

    有关 BQ25731的问题-

    1. BQ25731中提供涓流充电模式?

    2.可以使用引脚18 CELL_BATPRESZ 引脚进行电池检测吗? 我是说它是否已连接。 对于5芯电池、引脚18的电压应为6V。

    3.是否可以 在14针脚的 CMPIN 上连接电池 NTC 来检测电池欠温和过热情况?

    我从未在这次讨论中提出过上述问题。

    此致、

    Raj Kumar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raj、

    所有其他团队成员都很忙、所以仍由我来回答您的问题。  

    1.即使 BQ25731中没有 LDO、但 BQ25731中仍然提供涓流充电模式或低充电电流 ICLAMP。 它在数据表中如下所述。  

    2. CELL_BATPRESZ 是输入引脚、它不会检测是否存在电池。 相反、用户可以使用此引脚来通知控制器是否有电池。 如果该参数设置为6V、则意味着充电控制器需要连接5节电池。

    3.可以,您可以使用独立的比较器进行其他功能,例如温度检测。 请注意、CMPIN 需要具有温度可靠性的电压信号。 NTC 是一种具有负温度系数的热敏电阻。 NTC 显示为可变电阻。  我认为与 NTC 的直接连接不会这样工作。 您可能需要额外的电路来实现此功能、但我们不推荐标准电路。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    我已经购买了用于 POC 开发的 BQ25731 EVM 板和 EV2400套件。 您能帮助下载 BQstuido 软件吗? 我无法理解 可以下载哪些软件。

    我单击下面的"Download Options"。

    我可以下载它。

    安装程序后的固件更新。 我在下面找到。

    上述流程是正确的。 请确认。

    此致、

    Raj Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raj、

    两种情况下都没问题、测试版包含更多处于测试阶段的功能。  

    该过程是 TI 标准程序、正确。

    此致

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    能否分享一下 BQstudio 的视频链接? 如何使用?

    此致、

    Raj Kumar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raj、

    请遵循 EVM 用户指南、其中介绍了 BQStudio 的分步使用。  

    此致、

    老虎