请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2663 工具与软件:
你好。
我在输出电压的转换速率方面存在问题。 有时压摆率是正确的-大约为100ms、有时仅为500us 左右。 我附加了所述情况的一些波形:
条件:
V (IN)= 45V
Cdvdt = 100nF
Cout = 40uF
波形说明:
Yello - V (OUT)
绿色- SHDN 引脚
蓝色- I (OUT)
500us 压摆率:

100ms 压摆率:

我需要注意的一条线索是、当输出端的电容器在关闭 IC 后没有完全放电、并且 OUT 引脚上仍有大约10-15 V 的电压时、就会发生快速压摆率。 但数据表未提及输出端的电压与压摆率之间的任何关系、或者我未找到正确的信息。